This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:DAC 输出中的翻转图像

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1366429/afe7900evm-roll-over-image-in-the-dac-output

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

我们的系统需要以3GSps 采样率运行 AFE DAC、并且在数字降压转换器上具有6倍的抽取因子。 在该配置中、降压转换信号的带宽预计为~500MHz。 当在 NCO 被编程频率的400MHz 带宽内提供信号时、就会观察到这一点。 但是、对于任何超过此带宽的信号(任何方向上偏移201MHz 或更高的信号)、都将在500MHz 范围内的带宽另一端观察到图像。 这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题的最新动态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lab11:

    我认为可能存在与 DDC 或 DUC (分别适用于 ADC 和 DAC)滤波器的通带相关的误解。 DDC 或 DUC 的通带为80%、因此不建议在通带之外操作、因为您的信号会失真。

    当选择接口速率(Fint = fs/(DDC 或 DUC 系数))时、 它通常取决于您尝试捕获或输出的信号的最大瞬时带宽(IBW)以及采样频率(fs)。 该最大 IBW 和 FS 将定义在信号不失真的情况下捕获/接收信号所需的接口速率。 例如、如果您的 ADC 的 FS = 3GSPS、并且您需要采集最大 IBW 为400MHz 的信号、则您需要接口速率至少为400*100/80 = 500MHz 的模式来计算约80%的抽取滤波器通带。

    此致!

    卡米洛