This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:功能的首选输入

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1371613/afe8000-preferred-inputs-per-functions

器件型号:AFE8000

工具与软件:

您好!

根据 AFE8000数据表、 建议将某些低速数字 I/O 仅用于某些焊球:

如果 我 要使用 8倍"NCO 选择"(4倍 Rx、4倍 Tx)和 8倍"Tx 启用"、建议使用哪些 GPIO?

请建议:

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    GPIO 功能"NCO 选择"和"Tx 启用"没有建议的焊球。 可以将它们分配给任何可用的 GPIO 焊球。

    此致、

    大卫·查帕罗