This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:无法配置高于4.9GHz 的 EVM

Guru**** 2462780 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8030EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1363083/afe8030evm-unable-to-configure-evm-greater-than-4-9ghz

器件型号:AFE8030EVM

大家好、

我们已将 AFE8030EVM 的采样率配置为5.5Ghz、DAC 采样率为7864.32MSPS、 内插32x 和 ADC 为3932.16MSPS、 内插 16x LMFSHd = 1-4-8-1-16、但我们会看到以下错误。

JESD RX PLL 未锁定。 您能建议为实现5.5Ghz 以上所需的配置更改吗?

此致、

希瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    我想您要么面临支持的 JESD 通道速率的问题、要么具体而言就是您选择的 HD = 16。 HD 应设置为0或1、以选择是否在通道之间进行采样。

    如果您可以提供串行器/解串器通道速率和 DAC/ADC 接口速率的要求、我可以帮助您创建配置。

    我附加一个示例配置、并根据您的要求设置 NCO、DAC 和 ADC、作为您的起点。

    e2e.ti.com/.../AFE80xx_5F00_Config_5F00_5p5G.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们所需的采样率为245.76Msps、这意味着1根天线的数据速率为 245.76 *(16 + 16) Mbps = 7.86432Gbps。由于我们在单通道中使用两个天线、因此对于64/66B 编码、每通道的数据速率为16.22016Gbps

    这些计算最终确定了 JESD204C 参数、如下所示:
    L = 1. (通道数)
    M = 4. (每个器件的转换器数量或数据流)
    F = 8. (每个通道的每帧八位位组数)
    S = 1. (每帧每个转换器的样本数)
    N'= N = 16。 (每个样本的位数)

    以上配置适用于4.4GHz,但对于另一个项目,我们要求5.9Ghz,但我们无法对其进行配置,我将附加工作4.4Ghz 配置文件。 请建议5.9Ghz 的更改工作。

    e2e.ti.com/.../final_5F00_config_5F00_tx_5F00_a_5F00_b_5F00_rx_5F00_a_5F00_b.xlsx

    此致

    希瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    更改 NCO 频率不应影响您的 JESD 配置。 我已在附加的配置中将 NCO 更新为5500 MHz、并可以使用此配置建立 JESD 链路。 您还可以在 Latte 命令窗口中使用 sysParams.rxNco、sysParams.txNco 和 sysParams.fbNco 更新 Latte sysParams。

    我在更改配置中的 NCO 时未对您的 JESD 设置进行任何更改。 sysParams。 LMFSHdRx = ["1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、sysParams。 LMFSHdTx = ["1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、sysParams。 LMFSHdFb = ["1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"、"1-4-8-1-0"]

    e2e.ti.com/.../final_5F00_config_5F00_tx_5F00_a_5F00_b_5F00_rx_5F00_a_5F00_b_5F00_5p5GHz.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    与相同的配置文件final_config_tx_a_b_rx_a_b_5p5GHz.xlsx ,你已经与这也是我得到相同的错误.

    此致

    希瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    温柔的提醒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,

    这可能与您选择的 IQ 模式有关。 我们建议根据您的杂散要求、将 DAC 模式设置为9GHz DAC 的非交错模式或12GHz DAC 的交错模式。 Latte 可能没有 IQ 模式支持的所有 JESD 通道速率。

    能否尝试切换 DAC 模式、看看它是否能解决您的链路问题?

    此致、