This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7954:SPI A 不可用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1372030/afe7954-spi-a-is-not-available

器件型号:AFE7954

工具与软件:

您好!

I 使用 AFE7954 DAC

我无法使用 SPIA 杆、因为我将它映射错了。

因此、是否可以仅使用 SPIB1来控制 DAC? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeongju,

    复位时只能使用 SPIA。 其他 SPI 端口必须从 SPIA 进行配置(成为 SPI 端口)。 这意味着必须使用 SPIA 来启动 AFE 并在需要时配置 SPIB 端口。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您的意见!

    此致、

    正州市