This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:预期的电流消耗故障

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1344152/afe8000-expected-current-consumption-breakout

器件型号:AFE8000

您好!

您能否细分模式1 (8T8R-NO F)下每个电源轨的典型电流消耗?

例如、对于1A 组(DVDD + VDDT)、总典型电流消耗为5890 [mA]。

- DVDD 消耗的 X [mA]共5890 [mA]。

- VDDT  消耗的 Y [mA]共5890 [mA]。

欢迎对其他群体作出这样的细分。

此致、

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    我将与我们的团队核实 是否有这些 数据可用。  我们可能不会考虑 每个  电压轨的电流消耗、因为我们通常建议将电压轨分组。

    对于 AFE8000、我们推荐了电源组和子组、其中每个电源组通常共享一个稳压器、子组通过铁氧体磁珠隔离。 这就是为什么要按电源组消耗电流的原因。  

    数据表的第10.1节给出了电源组。  AFE8000EVM 中提供了这方面的一个示例。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    由于电源轨连接到一个公共电源点、因此我们无法单独测量电流。 我们建议遵循给定的电源组、并使用数据表中提供的数据或使用相同的电源组在 EVM 上进行测量、以获取电流消耗的参考。

    此致、

    David Chaparro