This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:RBD 问题。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1360869/afe7950-rbd-problem

器件型号:AFE7950

您好!
我生成了一个用于设置 RBD 和同步的函数。 它类似于 adcDa Sync。
当我测试该函数时、我发现它卡在轮询0x171处。 它正在等待即将到来0x01。
您能帮助我了解原因并解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungsoo:

    您能否在您创建的函数中共享 SPI 写入? 完成此操作后、我们就可以帮助调试您遇到的问题。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David Chaparro、

    我在等你的答复。

    如果您需要更多时间、如果您能让我知道您需要多少时间、我将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungsoo:

    戴夫·查帕罗与其他会议连接了一整周。

    他将在下周中旬到深夜回到你身边。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byungsoo:

    从 Latte 获取 adcDacSync 的 SPI 命令。 您可以通过在 Latte GUI 中执行以下操作、为您的特定模式获取这些写入。

    1. 正常运行 setup.py、devinit.py 和配置文件。
      1. 您的配置文件必须具有"logDumpInst.logFormat=0x1"
      2. 这将创建一个您熟悉的日志文件。 确保记下此步骤中文件的最后一行。
    2. 如果随后在命令行中运行 AFE.adcDacSync (1)函数、您将看到针对您的特定模式的 adcDacSync 的写入将位于日志文件中。
    3. 然后、您可以将这些写入作为您的特定模式的 adcDacSync。

    如果在使用这些写入后、您仍然没有看到 DAC 的输出、您能告诉我们哪些读取检查或轮询失败吗?

    如果不清楚、请告诉我。

    此致!

    Camilo