This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7952:EVM 电路板供货

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7952EVM, AFE7952, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1373910/afe7952-evm-board-availability

器件型号:AFE7952
主题中讨论的其他器件:AFE7950EVM、、 AFE7950

工具与软件:

尊敬的 :

收发器的要求如下。

4通道的1.ADC、模拟带宽为 (0-12GHz) IBW 为1GHz

4通道的2.DAC、模拟带宽为 (0-12GHz) IBW 为1GHz。

请告诉我、我们是否有任何匹配的 EVM。

[注意:我们是否有 AFE7950EVM?]

-图尔西亚尔航空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tulsiaero:

    我是来自拥有 AFE7952EVM 的无线基础设施营销团队的 Simran。 我能否详细了解 本次咨询的最终申请? 此外、还可提供 AFE7950EVM (https://www.ti.com/tool/AFE7950EVM)、但可用于我们同级产品系列的非无线(即航天)应用。 加入高速转换器营销团队的 Kyle Lewis。

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    感谢您的答复。

    我错误地输入了 AFE7950、而不是 AFE7952。

    您可以告诉我我们有 AFE7952EVM 吗? 或者、请告诉我、我们是否有任何适用于(0-12) GHz 的收发器作为 EVM、以便将其与 ZCU102配对。

    应用用于进行雷达测试和测量。

    --图尔西亚尔航空