This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:如何减少杂散

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1354467/afe7799-how-to-reduce-spur

器件型号:AFE7799

尊敬的专家:

客户在测量 Rx EVM 和 CRC 时使用了 AFE7799并在 SA 上看到了不良杂散。 具体设置如下图所示。

当数据在载波上时、杂散会导致 CRC 失败。

我们是否可以知道导致杂散的可能原因以及如何解决?  

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    杂散位于中心频率、可能是7799内部的直流漏电流。

    BRS、

    内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE 的配置是什么? 您刚才提到它位于中心、所以它看起来像是 Lo 漏电流。

    您是否能够 在您的配置中共享 lowif 参数?

    谢谢!

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    哪些寄存器是低 IF 参数?

    BRS、

    内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在.hex 文件的开头、应该会看到注释后的参数。

    谢谢!

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    您能帮助直接查看配置吗?

    谢谢。

    BRS、

    内容

    e2e.ti.com/.../configCustom2_5F00_3625P14_5F00_chiang_5F00_20240108.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家

    对此有什么评论吗?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家

    我们对从 AFE7799接收的 I/Q 数据添加固定偏移量进行了一些测试、以评估接收器上是否存在任何直流偏置电压。 结果表明、无论增加正值还是负值、直流杂散都会变得值得。 直流偏置似乎不会引入杂散。 你对此有什么评论吗?

    谢谢!

    John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够降低 RX LO 泄漏校正滤波器带宽。 这可以通过 C API 来完成:

    rxDcBw
    ##使用过滤器设置17及以上将解决直流偏移问题。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan

    感谢您的答复。 请问"ulChan"代表什么?

    您能否给我们举个例子? 假设我们的数据速率为368.64M。

    非常感谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULChan 用于上行链路(Rx)通道0-3 (Rx1-4)。

    假设电路板上有一个 AFE 并使用 RX1。 对于368.64速率、请使用所示列。  rxOutputDataRate 必须以 MHz 为单位、 dcFilterBw 必须 以 Hz 为单位。

    rxDcBw (0、0、double rxOutputDataRate、double dcFilterBw)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan

    我们已经尝试过这个 API 函数、但是对 DC 杂散的改进很小。

    对此、您有什么其他建议或提示吗?

    我们已经看到、在数据表中、直流失调电压最多可降至-88dBFS、我们如何实现?

    感谢您的帮助。