This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:SYNCIN/SYNCOUT LVDS 接口的电气特性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1344412/afe7950-sp-electrical-characteristics-of-the-syncin-syncout-lvds-interfaces

器件型号:AFE7950-SP

大家好、我参考的是 SBASAG6–2023年5月对于 AFE7950-SP 器件、我想问一下 SYNCIN/SYNCOUT LVDS 接口的电气特性。 特别是、我想了解有关 SYNCIN+/-接口的最小/最大输入共模电压和输入差分电压摆幅的更多信息。 同样、是否有数据可用于  SYNCOUT+/-接口的最小/最大输出共模电压和输出差分电压摆幅? 这些参数或任何估计值都可以帮助我进行最坏情况下的分析工作。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我们已经联系我们的团队、看看我们是否有这些信息。 一旦响应通过、我们将共享该响应。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对于 LVDS 输入、我们只具有您在数据表中看到的典型规格。 我们的团队仍在检查我们拥有的这些数据的任何数据、但我还不期待任何数据。

    我 想 说明的一点是、对于同步信号、 AFE 还支持使用 CMOS 同步信号、这些信号与规范中 CMOS I/O 部分的特性相同、并可以分配给任何可用的 GPIO 引脚。 如果使用64b66b 编码、则不使用 SYNC 信号、因此不适用此规范、如果使用8b10b、则通常建议使用 CMOS 同步信号、因为这可以减少 AFE 和 FPGA 上使用的引脚数、并使在电路板上进行布线更容易。  

    此致、

    David Chaparro