This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:TX DSA 校准

Guru**** 2580045 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7903, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1370282/afe7903-tx-dsa-calibration

器件型号:AFE7903
Thread 中讨论的其他器件: AFE7900

工具与软件:

你(们)好
我们目前实际上并不了解 AFE7903的 TX DSA 校准配置。
"AFE79xx_TxDSACalibr132019"讨论了从 Procedure_Jun 到反馈 ADC 的外部环回。 现在、AFE7903没有反馈 ADC、我们可以直接连接到 RX 通道1 (A)或2 (B)?
如何理解 CAFE API 中的 txdsa 例程?
afeInst AFE 标识
   @param txChainForCalib 逐位 TX 通道选择。

           TXA 的位0

           TXB 为 BIT1

           TXC 的位2

           TXD 的位3
   @param txDsaCalibMode DSA 校准模式。
0-单 FB 模式 FB AB;1-单 FB 模式 FB CD;2-双 Fb_Mode
   @param txDsaBandCalibMode 设置 TX DSA 频带校准模式。

 

当我们想要校准 TXC 并将其外部连接到 RX A 时,我们在 CAFE API 调用中选择什么? 参数说明中仅提及 RX A 通道和反馈 ADC。
我们应该如何为 TX D 和 RX C 配置相同的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:  

    我们在今天的会议上讨论了该问题、 得出结论:使用 TX DSA 校准无助于解决 NCO 频率下的杂散。 我将继续并暂时关闭该主题、我们可以创建新主题来讨论 TX 杂散问题。

    仅供参考:通常、TX DSA 非常准确、不需要校准、因为唯一的误差源是匹配网络。 请参见下面的 AFE7900 EVM 上测量的 TX DSA DNL 误差图形;您可以看到、TX DSA 误差非常低。

    谢谢!

    Aman