This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:SerDes_AMUX 的建议端接

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1375246/afe8000-recommended-termination-for-serdes_amux

器件型号:AFE8000

工具与软件:

您好!

根据 AFE8000、未使用的 SerDes_AMUX1和2 "可以保持悬空"。

如果组件计划在恶劣的环境中工作、您是否建议将这些引脚保持悬空、或者我应该使用 PU / PD?

此致、

Avihay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    SERDES_AMUX1/2引脚 可 保持未连接/悬空。 我们的建议对于恶劣 环境也是相同的。  

    此致、

    Vijay