This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7954:如何启用 SPIB

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7954, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1372543/afe7954-how-to-enable-spib

器件型号:AFE7954
Thread 中讨论的其他器件: AFE7950EVM

工具与软件:

大家好、团队

我使用 AFE7954

我要启用 SPIB

那么、 我应该在 SPIA 中输入什么值?

您能告诉我如何启用 SPIB 吗?

此致、

去正州吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了将 AFE 设置为能够使用 SPIB、必须完成以下操作。 在 AFE 启动脚本内部、应在 GPIO 映射参数中定义 SPIB 引脚。  然后、可以生成具有这些更改的配置文件、并通过 SPIA 对 AFE 进行编程。 器件配置完毕后、即可使用 SPIB 端口。  

    应将以下引脚分配添加到 sysParams.gpioMapping 参数中:

    'G12': 'SPIB1_SDO',
    'H11': 'INTBIPI_SPIB1_SDI',
    'H16': 'SPIB1_CSN',
    'G16': 'SPIB1_CLK'
    

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复

    首先、我们的目的是使用 AFE7954。


    为此、我们准备了一个 AFE7950EVM 电路板和一个 ZCU102电路板。

    根据您的回复、我想您通过 Latte 启动 AFE。

    首先、我们没有拿铁。 我们是否有办法下载 Latte?

    最后、我们要直接连接 AFE7954的 SPI 与 FPGA 的板、然后在 FPGA 中仅使用 SPI 读取/写入来启动 AFE7954。
    在这种情况下是否有办法?

    此致、

    正州道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    必须使用 Latte 软件生成按所需配置启动器件所需的 SPI 操作序列。 您可以采用这些 SPI 写入/读取检查/轮询并在 FPGA 端实现它们、以便 FPGA 可以对 AFE 进行编程。

    要下载 Latte 软件、您必须使用以下链接申请访问权。 收到请求后、我们可以授予您访问包含 Latte 软件以及 AFE79xx 器件的所有文档的权限。   

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=318147∏_no=AFE79XX-HSC-DESIGN&ref_url=ASC_DCC_DC-HSC 

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复

    此致、

    正州道