This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:带 AFE7950的 TI JESD204C IP 的预期延迟

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1371863/afe7950-expected-latency-of-ti-jesd204c-ip-with-afe7950

器件型号:AFE7950

工具与软件:

您好!

我发现从 TI JESD204C IP 的 TX_LANE_DATA 端口进入数据和从 DAC 发出信号之间的延迟为~2us。  DAC 频率为3GHz、FPGA 时钟为375MHz。  IP 的 LMFS 为8821、AFE7950的两个链路均设置为4421且 E=3 (sysref freq =(375/192) MHz)。  我看到 Latte 报告的 RBD 值在18到32之间、链接成功建立。  不知道什么原因会导致如此大的延迟?  TI JESD204C IP 设置为 E=1、但我认为这不能解释2us。

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否使用最新版本的 TI JESD204C IP 1.12? 我相信我们在之前版本的 IP 中已经看到了这个问题。

    它已在最新版本中修复如果您不使用最新版本、请尝试一下吗?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    感谢您的答复。  我使用的是1.11、因为 Vivado 项目的编号为2022.2。  我想我在某个地方读到、1.12适用于 Vivado 2023。  您能告诉我应该使用哪个版本吗?  是2023.1?  1) 2023.2?

    此外、我在 Vivado 2022.2中对1.11 TX 和 RX IP 进行了背对背仿真、总延迟约为500ns、我认为大多数延迟都来自 AFE7950。  我仅使用4的内插、因此我不希望数字滤波器具有如此长的延迟。

    谢谢!

    Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI IP 已更新、以便 TI IP 的1.12版包含两个内核、一个适用于 Vivado 版本2019.x 到2021x、另一个适用于2022.x 和更高版本。 在最初的帖子中、您提到了 E 值"1"和"3"、因此我想检查这是不是错误、还是 AFE 和 FPGA 上的设置不同。 建议在 AFE 和 FPGA 侧设置相同的值、如果它们不同、建议使它们相等。  

    您能分享一下在看到2us 测量时如何测量延迟吗?  

    此致、

    David Chaparro