This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:本机振荡器上的逆变器开关噪声

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1373344/lm2664-inverter-switching-noise-on-local-oscillator

器件型号:LM2664

工具与软件:

LM2664用于本地振荡器电路;+5.5VDC 输入、-5.5VDC 输出。 5.5VDC 为与 PLL 不直接相关的电路供电。

LM2664使用陶瓷片式电容器运行以进行开关。  CGA3E1X5R1A335K080AC (3.3uF)。 在80kHz 开关频率下、这些电容器的 ESR 约为 20m Ω。

 LM2664的+5.5VDC 输入电压也对一些 LDO 进行馈送。 LDO 输出应用于 PLL 器件、用于为本地振荡器生成 LO/2频率。

电路板测试过程中、我们注意到本机振荡器存在与载波偏移+/- 80kHz 的杂散。 电路的一些断开和隔离表明杂散的来源是 LM2664。

目前、80kHz 信号进入 PLL 的主要路径似乎通过 LM2664的输入、进入 LDO 的"上行"并破坏 PLL 的低噪声输出。  

杂散的边带水平约为-57dBc。 产品规格要求最大-65dBc 杂散电平。

通过进行故障排除、可以非常清楚地看到通向 LO 的信号路径是导电的。

请提供一些策略、用于减少进入敏感 LO 系统的开关噪声。 到目前为止、一个小型串联电阻器(12 Ω)和在该电阻器之前分流至接地的10uF 钽电容器已添加到 LM2664的输入引脚5、这会将杂散降低几 dB、但还需要更多。 LM2664为-5.5VDC 负载提供高达25mA 的电压。

在随附的屏幕截图中、未填充 R34。 R33是上述输入引脚上的串联电阻。

谢谢你

Leonard Cordingley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    我正在接受培训、明天能否仔细看一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    谢谢你。 您是否有机会查看此内容? 如果我错误地将其发送到错误的论坛、请告知我。 问题是技术领域、射频和电源管理的组合。  

    此致、

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    感谢您的耐心等待。 CCAP 可能更靠近引脚5和引脚6。 还建议向引脚6和 GND 添加小尺寸电容、然后放置较大的电容器。 这就是我现在可以提出的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我尝试了这些东西没有改善。

    也许 TI 可以建议一种方法来减少馈送给 LM2664的直流信号中的脉冲能量、即使这样还没有完全消除、我也希望将其降低几 dB。 该器件是否存在其他可能有助于实现这一点的有效运行条件、例如替代电容器值? 如果可以提高开关频率、也可能会有所帮助。 这是可行的吗?

    谢谢!

    Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    提高开关频率会有所帮助、但该器件现在无法支持高效率。 到目前为止、我没有更好的想法。 顺便说一下、您可以 随后添加一个 LDO 吗?