This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900EVM

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1379850/afe7900evm-afe7900evm

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

您好,我对这个主题非常陌生(通过 Latte 编程 AFE ),当我这样做的时候,我会很好地获取我的 Rx 和 TX 信号,但现在我想自己通过 AFE 进行编程。为此,我需要正确地配置 AFE ,所以如果更改"logDumpInst.logFormat"的值,我就可以生成日志文件和命令 LMK_SPI_Latte , 但问题是... 我应该在  logDumpInst.logFormat 中放入什么值、在某些论坛中、它是0x1、在 Latte 用户指南中、它是0x04、而在某些地方、它是其他值? 我如何知道不需要根据我使用的器件输入的高值。 另一件事是我正在正确生成这些 SPI、LMK 命令、即使 PLL 和 rx_buffer 被锁定、为什么我仍然无法获得任何 TX 和 Rx 信号? 我在使用 SPI 模块对 AFE 进行编程时遗漏了任何其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    使用的主要日志格式将通过设置 logDumpInst.logFormat = 0x41来实现。 这将根据设置的位生成以下日志格式:

    位0:  具有 SPIWrite 0015、80、0、7的格式; SPIReadCheck 0150、0、3、0f;

    位6:  十六进制文件

    无论 AFE 器件如何、这些设置都相同。

    关于第二个问题、您能否确认在启动 AFE 时没有看到任何轮询或读取检查失败?

    生成日志文件时、您还运行"AFE.TOP.OVERRIDETdd(15,3,15)# bit-wise;4R,2F,4T"函数来使通道脱离待机状态?  

    此致!

    Camilo