This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371135:TRF371135 SPI 通信

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF371135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1379665/trf371135-trf371135-spi-communication

器件型号:TRF371135

工具与软件:

你好

我有一个使用 TRF371135的器件、根据文档、应该写入器件的所有4个寄存器。

我测量到 SPI 接口的一个很尴尬的行为。

黄色= MOSI、绿色=时钟、橙色=频闪灯

据我所知、该器件有一个32位移位寄存器、在选通脉冲的上升沿、它将最后32位写入相应的寄存器。

从 Strobe 信号的上升沿返回、第一个块是32个时钟周期、这正是我所期望的

但如果您再回头、可以发现有3个块、只有18个时钟周期、并且 Strobe 信号也没有上升沿。

如果我假设这个数据会被丢弃、因为它从移位寄存器中移出、或者是否有您可以向芯片发送多于1个寄存器的模式?

此致

Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、

    我没有遵循你的要求。 您将需要提供来自 MCU 的时钟、MOSI 和频闪灯。 TRF371135器件本身没有3x 18个额外的寄存器或不提供额外的输出。

    -Kang