This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7686:AFE7686 TRM

Guru**** 2506515 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1386414/afe7686-afe7686-trm

器件型号:AFE7686

工具与软件:

您好!

我在这里是由客户支持人员指导的。

您能否提供与 AFE7686相关的文档?

如果需要、将在 PM 中提供 CS 编号。

谢谢!

Catalin Dinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catalin

    请从 AFE7686网页申请其他信息。 一旦获得批准、我们将授予您下载 TRM 的门户访问权限。

    www.ti.com/.../AFE7686

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    这就是我排在第一位的原因:遵循产品页的链接、结果是用于不同的产品、而不是 AFE7686。 然后、CS 把我带到了这里。

    所以、我现在需要的是 AFE7686表格的直接链接。

    谢谢!

    Catalin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catalin、

    我们将研究该误差。 感谢您的通知。

    顺便说一下、我们有新型产品、这些产品具有更高的功耗效率、更容易利用和更高密度的通道。  我们的团队成员将 与您联系、看看这些较新的产品是否能更好地满足您的需求。 谢谢!

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    产品页面错误已解决。 我仍在等待之前的 CS 请求单(审批团队进行回复)。

    我了解最新的产品、其中很多产品功能更强大、但我已经有一些采用 AFE7686的工作板、我认为它们是其他项目的良好开端。 当然、其中的知识可以快速移植到其他产品中。

    谢谢!

    Catalin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catalin

    我是来自团队产品营销部门的 Simran。 很高兴听到问题已解决! 如果您有任何后续问题、或者我们的产品系列中有其他器件可能适合您的最终应用需求、请随时与我们联系。

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simran:

    在收集  产品的一些经验后、我想了解更多产品系列信息、并且肯定会采取后续行动。 谢谢!

    此致、

    Catalin Dinu