This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950相位噪声-参考时钟频谱纯度……

Guru**** 2766775 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1382936/afe7950-afe7950-phase-noise---reference-clk-spectral-purity

器件型号:AFE7950

工具与软件:

早上好!

我要使用 AFE7950支持多种设计。  这些设计都处于各种开发状态。  其中一种设计是使用频谱纯度相对较低的外部基准振荡器。  PSD 在低频时特别高。  因此、提供给 AFE7950的参考时钟不是很好。  我需要量化使用我认为非常糟糕的时钟所产生的影响。  我有几个问题...

1) 1) TI 是否提供有关 AFE7950时钟的频谱纯度的任何设计指导?

2) 2) TI 是否有7950的行为模型?  一个接近的替代物也会很好...  最好使用 MATLAB 模型、但 任何东西都有助于...

我正在开发一个合适的模型、但这样做需要时间。  相关时钟具有较差的近端特性和宽带特性。  这使相位噪声过程的建模变得有点困难。   

欢迎您提供任何建议或帮助!

此致、

/jw   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能解释一下频谱纯度是什么意思吗? 您是指具有高杂散的振荡器、它的相位噪声还是其他类型的振荡器? 如果您指的是相位噪声、则值得注意的是、两个相位中最差的相位噪声将占主导地位。 计算 RMS 电流。

    关于 7950的行为模型、我们在安全文件夹中提供了 DDC 和 DUC 的 MATLAB 模型。 但让我在内部向团队核实。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Camilo,

    下午好!   感谢快速响应。   我主要关心的是相位噪声。  时钟以2.5GHz 运行。  集成抖动大约为69.9ps。  预测的近端相位噪声(< 100kHz)相当糟糕、占集成抖动的99%以上。  我可以提供 PSD、如果这会有帮助。  接收器适用于 SNR 裕度非常小的应用。  我将在接下来的几天内对其进行建模、如果 TI 有关于时钟相位噪声要求的任何指导(传闻或其他)、我会很感激。

    感谢您对 DUC/DDC 的关注!  我想我有安全文件夹中的 DDC/DUC 模型。  这项功能已经启动并运行了一段时间、但我不确定它是否采用外部时钟。  今天下午、我来看看。      

    你们可以提供的任何帮助都将是非常受欢迎的...   7月4日快乐安全!

    此致、

    /jw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    只需要确保、在使用 外部基准振荡器时 、您是计划使用 AFE 的内部 PLL 还是绕过 PLL?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。   我不确定是否有人会想到这一点。   我一直在假设使用内部 PLL 进行性能建模、假定内部 PLL 可能是更好的选择、但是对此的建议也会更好。。。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果主要问题是近端相位噪声、PLL 不会帮助解决该问题。 因为 Fref CLOSE IN 相位噪声在环路滤波器带宽内控制 PLL 的相位噪声输出、从而支配 CLOSE IN 相位噪声。 Clock+AFE 产生的相位噪声将由两者中的最差相位噪声主导。 计算 RMS 电流。 如果您希望从时钟中清除相位噪声、则需要使用抖动清除器等工具。

    我们也不提供 AFE7950的完整 MATLAB 行为模型。 我们在安全文件夹中提供了用于 DDC 和 DUC 的 MATLAB 模型。

    此致!

    Camilo