This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:保持 DAC 未使用

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1383063/afe7901-leaving-dac-unused

器件型号:AFE7901

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果客户将在 AFE7901中使用 ADC (Tx)并保持 DAC 引脚(Rx)未使用、这会在系统中增加任何噪声吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    否 当不使用 TX 通道时、这些通道应连接到1.8V、并在配置中使用"sysParams.txEnable =[False、False、False、False]"参数禁用。

    此致!

    Camilo