This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:Sysref 确定

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1386244/afe7900-sysref-determination

器件型号:AFE7900

工具与软件:

我正在尝试了解如何确定 sysRef 频率。  我正在查找 AFE7900数据表中提到的电子表格。  在上一个线程中、它说要使用 Latte 工具、所以我下载了它。   当我运行脚本时、我看不到 sysRef 频率。   我没有 AFE79xx EVM。   我对计算也很感兴趣、而不仅仅是结果...因此、如果您还有这个电子表格、将会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如您所述、AFE79xx Latte GUI 将报告计算出的最大 SYSREF 频率。 运行启动脚本时、这是日志窗口中的输出、如下图所示:

    为了进行计算、 根据以下功率点计算大多数器件的 SYSREF。 但是、对于 AFE、最大 SYSREF 频率存在另一个限制、因此我们建议  使用 通过 Latte 计算得出的 SYSREF 频率。

    e2e.ti.com/.../Explanation-of-SYSREF-calculation.pptx

    此致!

    Camilo