This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:未使用的串行器/解串器通道端接(STX、SRX)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1389968/afe8000-unused-serdes-lanes-termination-stx-srx

器件型号:AFE8000

工具与软件:

您好!

P/N AFE8000的 STX 和 SRX 引脚路由到连接器、并将在单板上用于两个项目:
在一个项目中、它将连接到 FPGA、而在另一个项目上、它将悬空。
我们考虑将这些引脚连接到 GND 以避免噪声(在第二个项目中)。

在我们为 STX 和 SRX 引脚断电的情况下、是 建议 将它们直接连接到 GND、还是应该将它们保持悬空?

此致、

Avihay、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    所有未使用的 SERDES 连接应通过0.1uF 电容器接地。 而不是直接接地。

    此致、

    Rob