This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:FIR 滤波器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, DAC38RF80, ADC32RF80, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1390522/tsw40rf80evm-fir-filter

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80ADC32RF80DAC39RF10

工具与软件:

团队成员、您好!

代表我的客户发布
我们将研究如何将 TI 高速 DAC/ADC 板用作实时 FIR 滤波器。 根据性能规格、 TSW40RF80EVM 适合我们的应用。 但在这里我有两个问题:
  1. 我有一个快速(GHz ISH)信号、我想让 FPGA 和 DAQ 板对该信号进行 FIR 滤波。 我明白 FPGA 我们可以非常自由地进行编码和执行任务。 我想知道您是否有 FIR 滤波器(或卷积)的现有代码、以便我可以直接应用。 我还注意到、板上有一个 GUI。 是否有更直接的方法 可以做到这一点? (可能可以在该 GUI 中直接实例化滤波器)
  2. 如果我们确认 FIR 滤波器功能 能够正常工作、我们稍后可能会提高频率。 您能否推荐 一个运行 速度更快(可能~10GHz)的 DAQ 板、或者您拥有其他版本的 DAQ 板、性能超过了这个(可能我向您展示的那个是旧版本)

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    TSW40RF80上的 ADC32RF80和 DAC38RF80无法支持灵活、可编程的 FIR DDC、DUC 滤波和重新接收。 ADC32RF80和 DAC38RF80上的 FIR 是固定的、并已硬编码。 客户将必须在 FPGA 卡上自行设计自己的 RTL 代码、以在 FPGA 侧执行额外的滤波级(升频转换和降频转换)

    客户可能需要使用 DAC39RF10在 DAC 端实现更快的采样率。 您可以将其发送给 DCC-HSC 团队以获得他们的指导

    https://www.ti.com/product/DAC39RF10