This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:为 Quot 请求 LMFSHD 设置;不使用内插和抽取模式(QUOT);

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1389975/afe7950evm-requesting-the-lmfshd-settings-for-without-interpolation-and-decimation-mode

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我计划将 AFE7950EVM 与 ZCU102集成。 并 正在寻找采用 IBW 为1GHz (无 DDC、AFE 的 DUC)的直接升频和降频转换(9-10 GHz)的环回设计。

ADC 数量= 4

DAC 数量= 4

请帮助我了解以下设置。

1.该 EVM 的最佳采样频率是多少。 (DAC 和 ADC)

2.由于 ZCU102 FMC 支持的最大 16.3Gb/s 的收发器速度、上述配置的信道速率计算设置是什么。

3.此配置的参考设计

4. AFE 和时钟电路的配置设置

我期待您的积极响应。

--图尔西亚尔航空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tulsiaero:

    我们将通过电子邮件联系您以回答上述问题。  

    此致、

    David Chaparro