This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:TI_204C_IP Vivado 错误

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1381248/afe7950evm-ti_204c_ip-vivado-error

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

你(们)好

我在 Vivado 2021.1展会上与 AFE7950EVM 和 TI JESD IP 团队合作。

我指的示例是"ZCU102_AFE79XX_8b10b_10Gbps"。

我的目标是将 示例中的参数(线速率9.8Gbps、LMFS 8421、RxTx)更改为(线速率10Gbps、LMFS 4841、TX)。

我更改了 jesd_link_params.vh、TI_204C_IP_Ref.sv 等

NUMBER_OF_R/TX_LANES 8 -> 4

NUMBER_OF_QUADS 2->1

LANE_ADC/DAC_TO_GT_MAP{4、5、6、7、3、0、2、1}->{3、0、2、1}

R/TX_LANE_DATA_WIDTH 64->32

R/TX_F_VAL 2->4

R/TX_K_VAL 32->16

TI_204C_IP.sv 中的 param_TX_M 4->8

相应地修改了 sys_PLL、gth_8b10b_xcvr 和 xdc。

但是、在位生成过程中、会发生随附图像中所示的错误

我应该怎么做才能修复它

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    此问题是否与您下面的其他帖子相关?

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1379596/afe7954-ti204c-ip-parameters-setting 

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、卡米洛!

     

    它是相关的。 更改 Vivado 中的通道时出错。

     

    此致、

    正州道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    该错误似乎表明、您的最终设计没有将 JESD IP 的通道(TxP 和 TXN)连接到顶层。 您提到您已更改了 IP 的一些参数。 请告知我们您对收发器(xci)配置所做的更改。  

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是使用的 GT wiz 信息。

    我进行了以下更改。
    通道速率= 10Gbps
    REF 时钟= 250MHz
    用户数据宽度= 32

    然后、我仅启用了四个端口。

    如果我还有其他需要写的东西、请告诉我

    此致、

    正州道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    我们已通过电子邮件联系到、我将关闭此帖子。

    此致、

    David Chaparro