This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7901:对4个通道进行采样、每个通道2个125 MHz (2个 DDC)

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1391185/afe7901-sample-4-channels-with-2-x-125-mhz-2-ddcs-each

器件型号:AFE7901

工具与软件:

团队、

是否可以对4个通道进行采样、每个通道2个125 MHz (2个 DDC)?

数据表提到了400 MHz 的 IBW。
2 x 125 MHz = 250 MHz < 400 MHz
您能否确认这一点?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    使用4个 Rx 通道、每个通道2个 DDC 可捕获两个125MHz 宽信号?

    如果能、则可以将 AFE7901配置为187.5MSPS 的输出速率、每个 Rx 链具有2个 DDC。 这样就能在每个链上捕获两个125MHz 宽的信号。

    此致!

    Camilo