This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:在 ZCU102板上请求用于 ADC 评估(AFE7950和放大器;ADS54J66)的 RTL 源代码

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, ADS54J66, AFE7950, TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1389358/afe7950evm-request-for-rtl-source-code-for-adc-evaluation-afe7950-ads54j66-on-zcu102-board

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J66AFE7950TSW14J59EVM、ADS54J66EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们有一个 Xilinx ZCU102评估板和两个 TI ADC:AFE7950卡和 ADS54J66卡。

我们需要使用 ZCU102板集成并测试这些 ADC。 您能否分享评估这些卡所需的 RTL 源代码?

谢谢你

此致、
否决权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vetri:

    TI EVM 旨在使用 TI 采集平台(TSW14J59EVM)进行评估。

    https://www.ti.com/tool/TSW14J59EVM

    如果您想将这些 EVM 与 ZCU102一起使用、则需要这是一个定制解决方案、为每个器件具有单独的 JESD IP。 JESD IP 可以来自 Xilinx、也可以使用 TI JESD204x IP (请从以下位置提出请求):

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    请告诉我这是否满足您的查询。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammet:

    感谢您的答复。 我从 TI 获得了 jesd204c IP 的访问权限。 但我认为我也需要此设计
    AFE7950EVM:在 ZCU102板上申请用于 ADC 评估(AFE7950和 ADS54J66)的 RTL 源代码-射频和微波论坛-射频和微波- TI E2E 支持论坛
    (AFE79xx_ZCU102)和(ADS54J66 _ZCU102)。
    通过上面的链接、我可以看到如何生成示例设计。

    可以实现该设计吗?

    此致、
    Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vetrivel:

    包含在 TI204c-IP 参考设计中、可用作设计起点。 有关您的参考设计的更多信息、我们还单独发送了电子邮件。  

    对于 AFE79xxEVM + ZCU102、我们已针对 AFE79xx 安全文件夹中的内容提供了定制的参考设计。 请访问安全文件夹以下载此设计。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已获得访问权限。 谢谢你。

    还有一个问题。 我们是否有适用于 ADS54J66EVM + ZCU102的参考设计?

    我们也需要它。 您能为我们提供帮助吗?


    此致、
    否决权

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vetrivel:

    在提供的 TI IP 文件夹中、您将找到可用作 ADS54J66设计起点的参考设计。

    此致、

    David Chaparro