This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:关于 TRF3722的疑问

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1392589/trf3722-queries-regarding-trf3722

器件型号:TRF3722
主题中讨论的其他器件:DAC38J84DAC3484

工具与软件:

大家好、团队成员: 

我的客户对于 TRF3722有以下疑问。 您能帮忙吗?
1.载波馈通和边带抑制-如何改进? 
2. VCC_Tk -是否提及可以在3.3V 下工作? 什么是损失 
我们将拥有更低的工作电压。 TRF3772的所有器件都具备这一点 
功耗? 

谢谢!
Jash
美国 FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jash:

    user5917519 说:
    1. 载波馈通和边带抑制-如何改进?

    1.您将需要一个支持载波抑制和边带抑制的外部 DAC 设备。 请查看 DAC3484系列(基于 LVDS 输入)或 DAC38J84系列(基于 JESD204B)等 DAC 器件

    user5917519 说:
    2. VCC_Tk -在这里提到可以在3.3V 下运行? 什么是罚金[/报价]

    可以观察到对 OIP3和 P1dB 性能的影响。 有关 OP1dB 和 OIP3与 VCC_TK (4.75V、5V 和5.25V)的变化的指导、请参阅下面的