This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:原理图

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TRF1208, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1389844/trf1208-afe7950evm-schematic

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TRF1208AFE7950EVM、AFE7950

工具与软件:

我将尝试使用评估板来设计 x 带雷达的原型、 从哪里可以获得评估板的原理图? 我需要了解需要对 TRF1208进行哪些修改才能使用 x 带信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

      随附了设计文件。 您计划在 x 带中的哪个子频带评估此 EVM? 此 EVM 在 X 带可能并不理想、因为 TRF1208 线性度 在>8GHz 频率下会降低。

       e2e.ti.com/.../AFE7950_5F00_TRF1208_5F00_AMPS151A.zip

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、我不如直接使用 AFE7950EVM。 我计划使用10GHz。 我能看到设计文件 吗? 我在互联网上看到了不同的评估板图片、我不确定哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

      TI 目前为 AFE7950提供了2个 EVM。

    1. AFE7950EVM :AFE7950评估板、前端有源平衡-非平衡变压器

    TRF1208-AFE7950EVM: 具有有源前端的 AFE7950评估板(TRF1208全差动放大器)

    能否帮您详细说明您的要求和最终应用、以便我为您提供最佳解决方案?

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我的最终应用是国防应用、所以我不能过多讨论。 您是 TI 代表、对吧? 如果您留下您的联系信息、我们可以单独讨论我尝试在评估板上做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

     将该主题移到离线状态。

    此致、

    赫鲁日