This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Latte 软件未在 Windows 11 PC 中运行

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1392504/afe7950evm-latte-software-not-running-in-windows-11-pc

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

无法在 Windows 11中运行 AFE79XX Latte 软件。 错误显示为"Qt: Untested Windows 10.0 version Detected!(Qt:检测到未测试的 Windows 10.0版本!)" 并且应用程序将崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supantha:

    您可以忽略黑色命令窗口。 只是为了确保我们理解、您说的是、当您打开 AFE79xx Latte GUI 时、黑色命令窗口会显示出来、然后消失?

    您是否使用最新版本的 AFE79xx Latte GUI V2.5?

    您看到过下面的窗口吗?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否此 GUI 不会打开、只有命令窗口会打开、然后崩溃。 软件版本为 V2.5、系统为 Windows 11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supantha:

    我懂了。 我们一直在 Windows 11中运行 GUI、没有像您描述的那样的问题。

    我假设您已经尝试卸载和重新安装、但如果尚未尝试卸载、请删除"Documents\Texas Instruments\AFE79xxLatte"文件夹并重新安装。

    如果重新安装没有帮助、您是否可以尝试通过以下链接安装 HSDCpro。 HSDCpro 和 AFE79xx Latte GUI 共享一些软件包、因此会检查是否可以顺利安装这些软件包。 安装 HSDCpro 之后、如果可以打开 HSDC pro、是否可以尝试打开 AFE79xx GUI?

    https://dr-download.ti.com/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-7z9KiU6LoR/01.00.00.0W/slwc107w.zip 

    此致!

    Camilo