This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:正在使用中的即将推出 IC?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903, AFE7955, AFE7950, AFE7900EVM, AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1390647/afe7900-any-upcoming-ics-in-the-works

器件型号:AFE7900
Thread 中讨论的其他器件: AFE7906、AFE7903 、AFE7950、AFE7955

工具与软件:

您好!

 视频(在 AFE7900EVM 页面上)中提到 AFE79XX 系列将包含即将推出的芯片。

您是否会推出具有5MHz 至12GHz 射频信号带宽和1200Hz 带宽的2T/2R 芯片(如 AFE7903、但具有 AFE7906的范围和 BW)?

 

谢谢!

此致、

Christos Christou。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christos

    简而言之、答案是不可以、没有一个2T2R 器件能够通过1200MHz 覆盖5MHz 至12GHz 的频率。

    但是、如果您只需要 Rx 来覆盖5MHz 到12GHz、而 TX 来覆盖600MHz 到12GHz、则可以使用 AFE7950、禁用未使用的通道。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilo、

    是的、我知道我可以 利用更好的  RX 范围/带宽 、让 TX 保持原样、只需使用更少的通道。

    但我想知道是否有前面提到的即将推出(未列出)芯片、这些芯片要么     增加 TX 范围、要么增加范围后通道数较少(价格低于 AFE7950)。

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christos

    在 Configuration_Parameters "Guides_and_sw"下的安全文件夹下的"AFE79xx_AFE54.pdf"文档中有一个包含当前可用器件的表格。  

    接近您所描述的是 AFE7955、即2T3R。

    此致!

    Camilo