This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:TI204C-IP

Guru**** 2581095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1397272/afe7900-ti204c-ip

器件型号:AFE7900

工具与软件:

您好!

首先、我使用开发板 zuc102连接到 afe7900EVM。 我运行 TI_JESD204_IP 的参考设计、 TX 和 RX 链路运行正常。 、我更换了开发板。 我使用 zcu106、更新了引脚约束。 但 Rx 链路异常。  在 Vivado hw_vios 选项卡中、将 RX_SYNC_RESET_VIO 设置为0、  "‘rx_lemc_to_buffer_release_delay"未更新并保持为"0"。 TX 链路 工作正常。

切换开发板时需要注意什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。  约束文件中的引脚配置未生效。  最终引脚配置需要参考编译的结果。