This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:评估板 AFE7950EVM -验证 AFE7906

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J57EVM, AFE7950EVM, AFE7906, AFE7900EVM, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1397650/afe7906-evaluation-board-afe7950evm---validation-afe7906

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMAFE7950EVM、AFE7950、 AFE7900EVM、AFE7900

工具与软件:

我们正在开发一种用于 X 带雷达的直接转换系统、为此、我们考虑将 AFE7950EVM + TSW14J57EVM 集用作初始概念验证。  通过这种方式、我想要求提供有关前面提到的套件的一些额外信息。

  1. 在表8-5中。 AFE7950的 Rx 抽取率"、其中提到在考虑1 DDC 时、灰色字段是有效模式。 不过、在表8-15中。 每个 RX 链(4 RX)具有1个 DDC 的 JESD204B/C 格式、从而可以了解到我可以实现其他抽取值。 例如、考虑采样率为3GSPS、是否可以在每 RX 使用1 DDC 时获得250MSPS 的输出速率(抽取因子为12)?
  2. 我们正在考虑使用 AFE7950转换器的评估板、因为它能够在雷达的工作频率下生成信号。 但是、我们正在考虑在未来设计中使用 AFE7906转换器。 因此、我想知道 IC AFE 7950和 AFE 7906是否均具有4个射频额定广告、它们是否相同? 我们可以期待与 AFE7950和 AFE7906中的广告相同的性能和功能吗? 我们能否使用 AFE7906通过测试 AFE7950来验证解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luiz、  

    1.  表"8-5"中给出的所有抽取均可支持每个 Rx 1个 DDC。 灰色框仅支持每个 Rx 单个 DDC、非灰色框仅支持每个 Rx 单个或双个 DDC。 对于3Gsps 和12的抽取、您可以选择为每个 Rx 使用1个 DDC。  
    2. AFE7950EVM 可用于评估 ADC 通道的性能、您将获得与 AFE7906相似的性能。 我们建议使用 AFE7900EVM 生成用于 AFE7906的任何确认、因为 AFE7900是超集器件。  

    此致、

    David Chaparro