This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:Linux 环境中的 Latte GUI

Guru**** 2932120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1399692/afe7900evm-latte-gui-in-linux-environment

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900

工具与软件:

您好、支持团队:

我将 AFE7900与 Latte GUI 配合使用。 我有在 Linux 环境中使用 Latte 的要求。 您能否提供 Latte GUI 的 Linux 设置? 或者、您可以提供 Linux 驱动程序、

正在等待您的及时回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maitry、

    Linux 环境不支持 Latte GUI。 我们建议改用 Latte GUI 来生成配置文件、其中包含配置器件所需的 SPI 写入/读取检查/轮询列表。  然后、在 Linux 中、您可以 使用此配置文件对 AFE 进行编程。

    此致、

    David Chaparro