This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:生成从50到500MHz 的 FM 信号

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1400784/trf370417-generating-fm-signals-from-50-to-500mhz

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件: LMX2571

工具与软件:

大家好

这对我来说是一项全新操作。 我被赋予了一项任务,这不是我通常的专长领域。

我需要生成 FM 调制信号、我需要能够选通以下项:

正弦载波信号。 100 MHz。
带宽为100 KHz 或更高、通过-5 MHz 对信号进行频率调制。
在某些情况下、中心频率将是80 MHz、其他是120MHz 或更高。  

理想情况下、中心频率应在50 MHz 到500 MHz 之间可选。
但作为70 MHz 到120 MHz 的最小值。

我 一直在研究各种射频器件、但我不清楚它们是否会在器件的输出中产生正弦波或方波。

进一步而言、我不清楚是否所有器件都支持通过模拟信号进行 FM 调制。

对于如何开始以及确定输出是否确实是正弦、我会很感激您提供一些意见。  

简而言之:如何生成具有-5 MHz 调制深度和恒定正弦振幅的100 MHz 正弦?

此致
Kristian K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristian、

    TRF370417本身无法生成 FM 信号。 您将需要带有 DAC 的 DAC 来生成基带信号进行调制。 我将把您的申请送至另一个团队以获取指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang

    您能指向另一个能让我进行调频广播的 IC 吗?

    相关器件是否也会生成方波或正弦波输出信号?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TRF370417仅输出任何基带输入。 请参阅数据表。  
    其他 TI 团队也将提供建议

    Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果射频组不正确、我应该在哪里询问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristan

    您可以看看 TI 射频合成器产品、如 LMX2571。 有一个 应用手册  包含 模拟 FM 调制示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey

    我之前看过这个部分、但在 8.1.8 RF 输出缓冲器类型中它提到输出是方波。
     -然后我需要把它转换成一个正弦,我期望这个正弦的振幅在80 MHz 和120 MHz 之间会有很大的变化,更不用说尝试50 MHz 到500 MHz 了。

    由于此部件工作方式的"数字特性"、它似乎存在有限数量的可用频率。 这也许只是大多数 PLL 的工作方式、假设是否正确?

    感谢您为本应用手册提供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    通常、FM 调制器输出是方波、因为仅 需要载波频率(不需要对射频信号振幅进行编码)、因此可使用输出带通滤波器在需要时对信号进行频带限制。  

    如果 LMX2571不能满足您的要求、您可以使用以下工具构建 FM 调制器:

      使用 输入模拟信号调制 VCO/PLL 环路来实现离散模拟设计。 或许正在寻找一个具有线性调制带宽来支持+/VCO 调 -5 MHz 制的挑战

    或一种数字设计  

    ADC 来捕获您的输入模拟信号

    2.处理器将基带数字数据转换为调频数据。

    3.使用高速 DAC 产生 FM 调制的射频信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对输出波形的澄清、这为我找到合适的 IC 省去了很多麻烦。
    听起来、我需要解决这项任务、但这项工作与最初的预期略有不同。  

    您是否可以推荐一些文献?