This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3290:LM3290和 LM3291器件

Guru**** 2460540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3291, LM3290, TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1402331/lm3290-lm3290-and-lm3291-parts

器件型号:LM3290
主题中讨论的其他器件:LM3291、、 TPS62868

工具与软件:

你(们)好、

我想  在我的设计中使用 LM3290和 LM3291、但 TI 网页上会  显示不建议用于新设计的通知。

这些器件是否有替代产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anna、

     不推荐在新型设计中采用 LM3290和 LM3291。

    我们实际上没有确切的替换部件。 您可以检查 TPS62701。 另一种方法是通过将电流馈入 FB 引脚从外部调节输出电压。 请查看此应用手册: 适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法(TI.com)

    我们还有一些器件(如 TPS62868)、其中可以通过 I2C 动态调整输出电压。

    此致、

    Varun