This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:与 TSW14J58EVM 和 AFE7950同步的 Tx Rx

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1390659/afe7950-simultaneous-tx-rx-with-tsw14j58evm-and-afe7950

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

工具与软件:

尊敬的 David:

由于回复的长时间延迟、我们已将活动转移到不同的项目、并将 在下个月使用 TSW14J58EVM 和 AFE7950恢复到同步 Tx Rx。

由于目前可用的命令不足以满足我们的要求,我们没有记录试验。

我们确实希望等到我们返回使用这些电路板进行测试时、TI 固件将至少能够像以前的硬件版本一样执行测试。

如果性能更好(与以前的 HW 相同)、则性能更好。

我正在复制上次来文中的请求:

我将 TSW14J58EVM 与 AFE7950配合使用、想在传输1Tx 通道时记录2RX 通道。
似乎无法进行同步操作、因此我想了解是否可以进行要求较低的设置:


1. Rx 和 Tx 不需要同步(但大部分时间应该重叠)。
2.软件初始化("触发")-  此阶段无需外部硬件触发。
3. tx 和 Rx 是基于内存的(我用 python 生成 Tx 信号并分析 Rx 信号)。

4.最大带宽

请提供初始化和执行的示例代码

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    我们正在与我们的内部团队一起查看此申请。 请给我们一些时间来仔细查看、并给您回复。

    现在、您能否在下表中分享您感兴趣的特定模式的相关信息?

    TX

     

    已启用的 TX 的数量

    FS DAC [GSPS]

    单频带或双频带

    内插

    FB

     

    FB 的#已启用

    FS ADC [GSPS]

    单频带或双频带

    抽取率

    接收

     

    已启用 RX 的数量

    FS ADC [GSPS]

    单频带或双频带

    抽取率

    JESD

     

    编码(如果不确定我们可以为您挑选)

    FPGA 上的可用信道

    FPGA [Gbps]支持的最大通道速率

    时钟

     

    使用 AFE 内部 PLL

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Camilo:
    大多数回复都包含在我的上一封邮件中。
    我先重复一下最重要的内容:
    #Tx = 1
    # Rx 至少2.
    瞬时 TxRx (如果无法做到、请参阅上文的注释)
    Rx 和 Tx 的 Fs:最好是最大值(至少为500MHz 的瞬时带宽、最好是更多)
    其他参数
    单/双频段:尽可能简单(快速)。
    不需要内插
    内部时钟:为了简单起见  
    请选择所有其他参数以获得最佳性能。
    无需 fb
    如果您能 生成 一个在单个 Tx 通道中传输一些随机噪声 并在两个 Rx 通道(都 使用 相同的载波)中记录一些噪声的简单样本、我将会很高兴。
    如果需要进行任何其他简化 以推进工作、请通过邮件或电话与我联系。
    此致!
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    是否有解决方案的预期时间表?

    此致!

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAM:

    我们已通过与此相关的电子邮件与您联系。

    我将关闭此帖子、以便我们可以继续在此页面中进行对话。

    此致!

    Camilo