This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408EVM:GUI 加载失败

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408EVM, AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1403659/afe20408evm-gui-load-failure

器件型号:AFE20408EVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE20408

工具与软件:

我们有一台"普通"的笔记本电脑、我们已经安装了用于驱动主板的软件。

计算机运行的是 Windows 10 Pro、已更新至版本10.0.19045 build 19045

该机器是 Latitude 5429坚固型

故障点屏幕仅显示加载启动界面、 左下角显示"Loading Main.vi..."

程序 AFE20408EVM GUI 使用54.8MB 的 RAM

问题是,为什么这个程序停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    当 AFE20408EVM 开始运行时、它会在启动界面旁边弹出此屏幕。 在 配置此屏幕之前、启动界面不会继续运行。 您的屏幕有可能会在某些地方出现异常。 另请注意、如果您退出 Config Settings (配置设置)屏幕而不是按下"config"按钮、程序将停止、并且您必须强制关闭它。

     

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有趣   我没有看到另一个窗口,检查任务栏没有证据显示另一个窗口,alt-tab 不显示任何内容。  我已经通过 USB 插入了该板

    按住鼠标在黑色的闪屏窗口只是显示旋转的圆圈,它显然在等待。   是否有办法强制配置屏幕显示其自身?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    尝试在未插入电路板的情况下运行 GUI。 很遗憾、Alt 选项卡不会显示接口屏幕、因为它是作为 AFE20408 GUI 的一部分显示的。 点击初始页最理想情况下会将接口设置显示在正面。  

    如果您在没有插入电路板的情况下运行该程序、VI 可能会跳过接口设置并在演示模式下运行。  

    谢谢!
    Erin