This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:上行链路直流杂散问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1388245/afe7799-uplink-dc-spur-issue

器件型号:AFE7799

工具与软件:

您好、专家

我们之前已经发布了上行链路 DC 杂散问题,并得到了使用函数"rxDcBw ()"来提高性能的建议。

我们在17到22年间试用了 dcFilterBwWord、但改进程度较低。

您还有其他建议吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家

    上传我们的 Latte txt 文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../4101.configCustom2_5F00_3749p70.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    您能请查看一下并提供一些反馈吗? 此外、客户想知道是否有任何方法以及如何通过 AFE 提取 I/Q 数据进行分析?

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时、无法确定(因为我们在 VSA 下使整个系统输出)这种杂散功率等级开始变化。 您能否在 FPGA 上捕获如下所示的数据并检查是否存在杂散?  

    您能否进一步说明要实现什么目标?

    谢谢!

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan

    感谢您的评论。

    我们已经做了一些测试根据您的意见,附件是测试结果之一。

    图片是一个符号的频谱、100MHz 工作频段中的前100个 RBS 已被使用。

    csv 文件是此符号的 ADC 值。

    我们可以看到频谱中有一个直流杂散。

    我们的问题是、有没有方法可以更多地抑制直流杂散?

    感谢您的帮助

    John

    e2e.ti.com/.../Adc.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下数据的单位是 dBm 还是 dBFS? 请确认。 根据数据、至少存在80dB 的差异并与数据表值保持一致。

    [报价 userid="597517" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1388245/afe7799-uplink-dc-spur-issue/5339866 #5339866"]c.csv

    您也会检查 FB 上的数据吗?

    谢谢!

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serkan

    这个图表绘制为10log (I^2 + Q^2)。 不过、我们将所有 ADC 值都表示为整数、因此 在概念上为 dBm、但实际功率值不是。  

    您回复中的"FB"是否表示"反馈路径"? 如果是、Rx 路径反馈路径会产生什么影响?

    感谢您的帮助!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您回复中的"FB"是否代表"反馈路径"? 如果是、反馈路径对 Rx 路径有何影响?[/QUOT]

    FB 是直接采样、应该可以让我们了解到杂散、但 根据它在各级别内看起来的最近图。