This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:器件启动轮询寄存器171会切换未发生配置

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, AFE7900, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1403180/afe7906-device-bring-up-poll-register-171-toggles-configuration-not-happening

器件型号:AFE7906
Thread 中讨论的其他器件: AFE7900LMK04828

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用 AFE7906根据 Latte、我们生成了.c 文件(.py 文件使用 EVM 测试了配置)、并根据启动流程图将文件加载到 AFE 器件中、我们观察到没有接收到171个寄存器预期值、因此轮询位开始循环10000次、然后器件配置寄存器未写入。 我们成功检查了器件 ID 和版本等。

在寄存器映射中、171h 称为 DBG_ASYNC_FIFO_SYSREF_SPACING

此寄存器的用途是什么?

无论 AFE7900 EVM 设计如何、我们都遵循相同的时钟和 SYSREF 端接、也使用相同的 PLL 器件 LMK04828。

请做必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajeshmani:

    正在关闭此帖子、因为我们将通过电子邮件讨论此帖子。

    此致!

    Camilo