This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:使用 AFE EVM 和 TSW14J57EVM 的连续波传输和接收

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, TSW14J57EVM, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1389964/afe7900evm-continuous-wave-transmission-and-reception-using-afe-evm-and-tsw14j57evm

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件: TSW14J57EVMAFE7900

工具与软件:

我目前正在使用 AFE7900EVM 和 TSW14J57EVM 进行连续波传输和接收。 我们遵循了启动指南 AFE7900EVM+ TSW14J57EVM.pptx 中的所有步骤。 但在完成 ADC 采集后、我仍然会面临 TX 问题。 即使在使用_B ini 文件后、ADC-DAC 链接也会中断。 INI 文件是从现有的 E2E 论坛帖子之一下载的。 单独完成时、发送和接收可正确完成、但不能同时完成。 当从 TXA 发送单音信号并连接到频谱分析仪时、该音调很完美、直到完成 ADC 捕获。 点击多次 ADC 采集后、音调会变得完美、但接下来的几次采集点击后、音调再次失真。 请帮助我制定解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您是否可以共享您正在使用的.ini 文件?

    在您正在使用的"_B".ini 文件中、"skipreconfig=1"吗? 如果不是、你能设置 "skipreconfig=1"吗?

    您是否还可以尝试从 AFE79xx Secure 文件夹下载最新版本?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilo

    我检查了 ini 文件、skipreconfig 设置为1。 为了便于您参考、我会附加我使用的 ini 文件。

    e2e.ti.com/.../ini_5F00_files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我看到您的.ini 文件与安全文件夹中的文件不同。 您可以尝试使用安全文件夹中的密码吗? 我也把它们附在这里。

     e2e.ti.com/.../ini.zip

    我们按照指南在我们这边进行了测试、发现没有问题。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilio:

    您共享的.ini 文件夹仅具有2x2TX 和2×2RX 文件。 根据指南、我们将使用1x2RX 和1x2TX ini 文件。 您能否也共享这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aditya:

    您正在查看什么指南? 您是否正在查看安全文件夹中的"AFE7900_TSW14J57.pptx"? 因为该指南显示了 2个2TX 和2×2RX 文件。

    所有.ini 文件均位于"Guides_and_SW"下的安全文件夹内。

    此致!

    Camilo