This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:读取从 FPGA 传入的串行器/解串器和 JESD 参数

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1402360/afe7950evm-reading-serdes-and-jesd-parameters-incoming-from-fpga

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们目前正在考虑使用 AFE7950EVM 和 Microchip RTPF-DEV-KIT-CB (来自 Microchip 的基于 RT PolarFire500T 的开发套件)进行设置。

我们找不到两个开发套件(RTPF-DEV-KIT-CB)的任何参考设计、因此我们有点盲目、试图了解如何使这两个板协同工作。 目前、我们以基于 Xilinx ZC706开发套件和 AFE7950EVM 的之前设计为基础、当然、这种设置是显著不同的。

我想检查是否可以从从 FPGA 传入到 AFE 的信号读取 JESD 参数。 目前、我们遇到了一些与 JESD 相关的错误、但我们实际上并不知道 AFE 正在接收和检测什么。 在此阶段、我们将使用 Latte (AFE79xx、该软件的第二个到最后一个版本)。

此致、

Željko μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Željko

    关闭此帖子、因为已举行会议来讨论此问题。

    此致!

    Camilo