This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:Rx 通道输入显著衰减、频率不匹配

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1405722/afe7900evm-rx-channel-inputs-significantly-attenuated-frequency-mismatch

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在尝试以实模式检查 AFE7900 EVM 上4个 RX 通道的性能、在 AFE cGUI_C Gui_Custom_ 16.4FFT 输出上未收到信号/只是噪声或明显衰减输入的错误频率。  

我正在使用的320 MHz 输入在电路板输入中的功率为+1.5dBm -在频谱分析仪上得到确认。 CHC 可以识别此输入、但 TAB A 上的最小/最大代码仅在+/- 1100左右。 FFT 图显示、即使我绕过了 DDC、Fin 也处于700 MHz 和-28dBFS。 DSA 设置为零。 是否有任何其他设置需要检查? 我们以默认模式启动它。  

对于通道 A、B、D -我基本上会从它们中得到噪声。 代码最多为+/- 30或40、我可以看到 RF ON 和 RF OFF 之间没有变化。 可以安全地认为它们已损坏吗? 是否有其他要检查的启用设置- GUI 会指示它们均已启用。 用于 AFE 的5.5V 电源的电流消耗接近3A。  

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina:

    似乎有一个误解。 AFE7900不支持旁路模式。

    您应该在采集窗口上触摸的唯一参数应该是输入频率和样本数。 其余部分用于显示目的。 我们将确保它们在下次更新时成为只读窗口。

    如果您不熟悉使用 AFE 、我们建议按照 OneRelease\AFE79xx_TSW14J58_Bringup.pptx 下的"AFE79xxEVM_TSW14J58_Bringup.pptx"指南 Bringup_Guides 进行操作。

    如有任何其他问题、请告知我们。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Camilo

    对于只能看到噪声的其他通道、是否有任何其他设置我应该尝试弄得一团糟、或者它们很可能已死机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina:

    我们的建议是按照指南进行测试。 出于测试目的、我们建议将输入设置为 NCO 频率加20MHz 以开始。

    请注意、AFE7900脚本将不同通道上的 NCO 设置为不同的频率。 您可以在参数"sysParams.rxNco0"中查看这一点。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Christina:

    没问题。

    此致!

    Camilo