This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7906

Guru**** 2575035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1407139/afe7900evm-afe7906

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

你(们)好

链接::: / e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1323838/afe7900evm-spi-interface

从上面的末尾链接可以看出、我们已使用 Stratix 10 EVM 和 AFE EVM 板对配置进行了测试、且时钟调节器使用 afe GUI 进行编程、同样的配置、我们要在定制电路板中实现。

唯一的更改是、在定制电路板中、我们使用板载时钟调节器来生成时钟。

在上述条件下、

  • 所有通道的数据都处于锁定状态(rx_islockedtodata='1')。
  • 收发器 PLL 也锁定。
  • 所有通道的 rx_pcs_data_valid 都为高电平。

但我们无法获得稳定的 SYNC_N (如下图所示为脉冲信号)、通道不对齐、并且观察到视差误差。

因此、我们无法识别 ADC 或 FPGA 端的问题。我们尝试反转通道的极性、并在两种情况下检查仍然存在视差错误。 请说明出现这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumya:

    有几个问题、以便我们能够更好地帮助您:

    1. 您能否共享定制电路板的时钟树? 我无法在论坛上发布、我们可以将讨论移至电子邮件地址。
    2. 您是否还可以共享 SYNC_N 数字? 它似乎没有连接。

    此致!

    Camilo