This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:参考时钟与放大器;AFE 未上电时的 SYSREF 输入电平

Guru**** 2750395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1402274/afe7950-sp-ref-clk-sysref-input-level-when-the-afe-is-unpowered

器件型号:AFE7950-SP

工具与软件:

你好

绝对最大额定值指定了-0.3V 至+1.4V 的 SYSREF 和 REFCLK 输入电压范围。

我希望确保这也适用于器件未通电的情况。

此致、

Itai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Itai:

    澄清一下、当您说器件未供电时、您是说电源是接地还是悬空的?

    此致!

    Camilo