This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:在多通道 GPS 接收器应用中使用 AFE7900

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1406457/afe7900-use-of-afe7900-in-the-multi-channel-gps-receiver-application

器件型号:AFE7900

工具与软件:

您好、支持团队:  

我正在寻找可用于同时接收4个不同 GPS 频段(L1频段、L2频段、L5频段和 S 频段)的 SDR (软件定义无线电)。 我发现 AFE7900具有4个独立的 Rx 通道、所有4个通道都具有独立的 NCO 控制。 这种情况非常适合。 但以下是在 GPS 接收器应用中考虑 AFE7900时的主要问题。  

由于 AFE7900具有4个分辨率为14位的高速 ADC。 理论上、高速 ADC 的动态范围为86dB。 但在实际情况下、动态范围会受到 SINAD 和 ENOB 的影响。 您能在考虑影响相同情况的因素的情况下提供实际的动态范围吗? 因为 GPS 信号将非常弱。 我需要在 AFE7900输入之前确定所需的额外增益、以便它可以检测最微弱的 GPS 信号并提供 IQ 信号。 根据您的响应、我需要确定射频前端设计。  

2.另外、我已经找到了的噪声系数  

3.您能否提供任何特定于 AFE7900的应用手册、以用于此类应用。  

4.您能建议天气使用 AFE7900在这种应用中是有益的吗?

5.另外、我们在低波段中将相同的 AFE7900用于仪表应用、使用信号发生器测量信号发生器发出的射频信号的振幅和相位。 它正常工作。 我们将其与 ZCU102结合使用。 我可以为其快速访问与 ZCU102兼容的 TI JESD IP 的安全文件夹。 但对于这个新的 GPS 应用程序、我想将其与 ZC702配合使用。 那么、您能否通过适用于 AFE7900的 ZC702 TI JESD IP 提供安全访问?

正在等待您的快速回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maitry、

    我们已将此讨论移至电子邮件。 因此,我将关闭这个职位。

    此致!

    Camilo