This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF87:输入采样率仅不高于1.25GSPS???

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1407169/dac38rf87-input-sample-rate-is-only-up-to-1-25gsps

器件型号:DAC38RF87

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户对该器件感到困惑。

表9显示了最高为1250MSPS 的 JESD204输入采样率。

我的客户想输出1GHz 正弦波、所以他们希望为 DAC 输入至少2000MSPS 的值。 (他们希望在4000MSPS 下操作 DAC)
即使插值高达7500MSPS、我假设插值无法增加输出正弦波的频率、那么插值只会使 波形变得更加平滑、对了吗?

此 DAC 是否可以输出1GHz? 恐怕它只能输出最高625MHz 正弦波... (1250MSPS/2 = 625)

此致、
Kei Kuwahara