This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF87:内插和复合幅度响应

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1406841/dac38rf87-interpolation-and-composite-magnitude-response

器件型号:DAC38RF87

工具与软件:

团队成员、您好!

我对高速 DAC 的内插感到困惑。

在数据表中、每个内插因子有几个幅度大小调整。

较低的内插率(6x 与24x)似乎具有更宽的平带响应。

我认为插值越高、输出的平带越宽、因为过采样越多。
为什么较低的内插因子会产生较宽的频带?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    您可以参考以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa523a/slaa523a.pdf

    对于所有内插级、最终 DAC 速率保持不变。 内插率越高、接口速率(FPGA 和 DAC 之间的接口)就越低。 因此、插值较低的接口速率具有较宽的带宽、而插值较高的接口速率具有较低的带宽。 您希望应用所需的最低接口速率量可以减少接口限制。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Kang-san:

    感谢您的解释。

    我弹出了一个新问题。

    该 FIR 响应的平带仅高达0.075 (f/FDAC)
    我的客户想输出4GSPS FDAC 的1GHz 正弦波、我想这是0.25 (f/FDAC)。
    恐怕它会位于 SINC 滤波器的平带之外、 1GHz 输出 会衰减到-100dB。

    DAC38RF87能否在不大幅衰减的情况下输出1GHz 正弦波?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、庆山

    射频范围和射频带宽之间存在差异。 例如、上述4GSPS DAC 的内插比将支持约300MHz 的带宽(客户数字 ASIC 与 DAC 之间的接口带宽)。 客户可以使用我们的 NCO 和复数乘法器将带宽的300MHz 移至1GHz 位置(射频范围)

    300MHz 是射频带宽、而射频范围为1GHz。 1GHz 的射频范围由 NCO 扩展

    以上应用手册中提供了上述信息。

    -Kang