This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:使用内部 DAC PLL 时的 SYSREF 时钟关系

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1407436/dac38rf82-sysref-clock-relation-when-using-internal-dac-pll

器件型号:DAC38RF82

工具与软件:

您好!
我有一个关于使用 DAC 的内部 PLL 生成采样时钟时 SYSREF 时序与 DACCLK 的关系的问题。

在我们的系统中、我们将200 MHz 时钟应用于 DACCLK 输入。

我们使用内部 DAC PLL 生成6600 MHz 作为 DAC 的采样时钟;JESD204设置为 LMFSD=42111、速率为2750MBps。

然后、我们将获得 DACCLKOUT 信号(6600/3=2200)、并从外部进行4分频、以产生550MHz 的 FPGA JESD204时钟。

FPGA JESD204内核在68.75MHz 上计时。

非常好。

我们还需要从 FPGA 内生成 SYSREF 信号。 JESD204内核示例根据以下公式 SYSREF = DR/(20* N)(K=20)、从68.75MHz 的 JESD 内核时钟创建该时钟。

数据表说明 SYSREF 必须与 DACCLK 具有固定关系。  

但是、我无法看到生成的 SYSREF 边沿(来自68.75MHz)如何与200 MHz 的输入 DAC 时钟保持恒定关系。

如果我从200MHz 时钟生成 SYSREF、则无法满足 SYSREF  = DR/(K*N)公式。

我有什么误解吗? 满足要求的正确方法是什么?

谢谢!

Ilias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ilias、  

    只要生成的 PLL 时钟(本例中为6.6GHz)是 SYSREF 的整数倍、这应该实际上可以正常工作。 由于您要使用 PLL 时钟生成 FPGA 参考时钟、然后该时钟将生成 SYSREF、这实际上会让事情变得更简单。  

    数据表提到了 DACCLKP 的上升沿、但在 PLL 模式下、VCO 用作 DACCLK。 有点误导  

    此致、  

    Matt