This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM:Latte iGui 无法打开

Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1397259/afe7950evm-afe7950evm-latte-igui-cannot-open

器件型号:AFE7950EVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE7950

工具与软件:

您好!  

我正在使用 AFE7950EVM 和 TSW14J57进行评估、但无法在 Latte 上打开 iGui。

我按照以下步骤操作、但日志显示"Error Loading iGui"(加载 iGui 时出错)

没有进一步的信息,所以我不知道原因。

有什么解决方案吗?

谢谢你。

①setup .py  Run>Buffer

日志窗口

##====

正在执行... AFE7950/bringup/ setup.py

#开始时间2024年08月06日14:16:49.444000

AFE79xxLibraryPG1p0

SPI - USB 仪器已创建。

resetDevice

Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。

Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。

Kintex RegProgrammer - USB Instrument created。

#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ setup.py #End Time 2024年08月06日14:16:56.404000 #Execution Time = 6.96000003815s

##===== 错误:0、警告:0 ====== #

 

 

②devlnit .py  Run>Buffer

 

日志窗口

##====

正在执行... AFE7950/Bringup/ devInit.py #Start Time 2024年08月06日14:20:48.003000电源卡- USB 仪器已创建。

复位 FPGA 并重试。

已加载库

加载 iGui 时出错

#DONE 正在执行... AFE7950/bringup/ devInit.py #End Time 2024年08月06日14:21:05.133000 #执行时间= 17.129999876s

##===== 错误:2,警告:0====== #

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    看到此问题时、您可以确认您使用的是最新版本的 AFE79xx GUI 吗? 安装 GUI 时可能存在问题、因此您可以尝试卸载然后重新安装 GUI、以查看这样是否可以解决问题。  

    此外、需要检查的一点是、查看您是否仍能够按照启动指南配置器件。 iGUI 仅用作可视化工具、不用于配置器件、因此您应该仍能够对器件进行编程。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    1. Latte 软件版本:我确认我们目前使用的是最新版本 v2.5。
    2. 重新安装:我尝试重新安装 Latte、但问题仍然存在。  
    3. 器件配置:我已经检查了启动指南并确认我能够配置器件。

    此致、

    大岛和人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    由于重新安装没有帮助问题可能是卸载 Latte 时未删除的文件损坏。 卸载 GUI 后、您还可以删除下面位置处的 AFE79xx Latte 文件夹、然后尝试重新安装 GUI。

    1. AFE79xxLatte 文件夹、位于: C:\Users\ \Documents\Texas Instruments
    2. AFE79xxLatte 文件夹、网址为: C:\Program Files\Texas Instruments

    此致、

    David Chaparro