This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:有关寄存器的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1399596/dac38rf93-questions-about-the-register

器件型号:DAC38RF93

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、我的客户 ZTE 对0x32 PLL_VCO_RDAC 和0x33 PLL_CP_ADJ 寄存器有一些疑问。

背景是、 中兴 在其微波产品的低温测试中发现存在位错误。  通过修改0x32寄存器的位3:0 (PLL_VCO_RDAC)以及0x33寄存器的位5:2 (PLL_CP_ADJ)、可以减少位错误。

目前、它们全部更改为最大值15 (十进制)。 我想问一下、将其更改为最大值15是否会产生任何影响? 我们是否需要进行一些具体的测试、以确保没有问题?

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    有人在处理这个问题吗? 谢谢  

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    关于您的问题:

    [quote userid="528863" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1399596/dac38rf93-questions-about-the-register 当前,它们都被改为最大值15 (十进制)。 我想问一下、将其更改为最大值15是否会产生任何影响? 我们是否需要执行一些特定测试以确保没有问题?

    将 PLL_VCO_RDAC 设置为15 (十进制)不会产生问题。 请参阅数据表中的以下指南。

    [报价 userid="528863" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1399596/dac38rf93-questions-about-the-register 0x33寄存器的第5:2位(PLL_CP_ADJ)[/QUOT]

    PLL_CP_ADJ 将更改 PLL 的环路响应。 请建议 ZTE 测量相位噪声与频率偏移间的关系并检查峰值。 请确保没有太多的峰值(即高于3dB 峰值)以确保 PLL 环路的稳定性。

    我还建议它们遵循以下温度补偿调整。  

    谢谢!